This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2673:具有电容的 MCLK 频率

Guru**** 2811625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1228152/msp430fr2673-mclk-frequency-with-captivate

器件型号:MSP430FR2673

您好!

"我有个好主意。"
我的客户希望使用 CapTIvate 降低工作模式功耗。
则他们考虑降低 MCLK 频率。
CapTIvate 的最低 MCLK 频率是多少?
有任何限制吗?

此致、
OBA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    主 CLK 频率没有限制、因为它与电容式模块相关、您可以尽可能低地运行时钟频率(1MHz)。 对于工艺流程、如果您希望降低平均消耗、这取决于器件处于唤醒状态的频率。 我建议对您的应用进行一些测试、那么更快地运行 MCLK 可能是有益的、这样您可以更快地进入睡眠模式。

    电容式时钟(capclk)不会具有最大的功率变化、建议对其进行调整以获得相对于功率的电容式感应精度。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    支持的最低频率是否为1MHz?
    DCO 看起来被设置为略小于1MHz。 根据参考手册、DCOCLK 可由 DIVM 分割。
    我认为 MCLK 可以小于1MHz。 没有?

    您也是指下部 MCLK (=capclk???) wkill 不会导致功耗?

    由于它是4-20mA 传感器侧应用、因此他们所关注的不是平均电流、而是峰值电流。

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    时钟发生器(DCO)的最小频率为1MHz、然后分频器可帮助减少感知时钟值。 您正确、MCLK 可以运行在更低的频率、但由于它与电源有关、最大瓶颈是 DCO 将在时钟分频器之前运行的最小基础频率。 使用分压器可以节省一些电量、但不会太多。

    但为了完全回答您的问题、MCLK 可以小于1MHz。

    Capclk (电容模块的时钟)与 MCLK 是不同的时钟、固定为16MHz、我只是想避免对此产生任何困惑。  

    如果他们主动进行测试、我会使用不同的设置进行检查。 因为他们关心的是峰值电流、所以可以按照数据表中的说明、将 DCO 降低到最低设置。  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的答复。

    关于 DCO 规范、我想确认如何理解此阐述。

    如前所述、数据表指定的1MHz DCO 范围为0.5MHz ~ 2.2MHz。
    但我认为这个0.5MHz 和2.2MHz 只是典型值。  
    我们可以保证的是、此范围内有一个绝对1MHz 的点。
    我们不能保证像900kHz 和1.1MHz 这样的任何其他频率是否存在点。 (实际上可能存在)

    这种理解是否正确?
    我的意思是可能可以设置大约500kHz、但我们无法保证是否可以真正设置大约500kHz。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    数据表中列出的值是给定 DCO 设置的典型值。 下图显示了指定设置范围的更多详细信息。

    这里的技巧是当时钟值从0变为511时、使用 DCO 帮助自行微调时钟频率。 之所以列出典型值、是因为 DCO 本身具有固有精度、在所有温度 下往往误差为±3%、在室温下误差为±1%。

    对于 DCO 电源、它主要由 DCORSEL 寄存器控制。

    如果存在500kHz 值、由于它位于范围的边缘、 整个温度范围内的最低值可能为485kHz 至515kHz (这是±3%)。 我建议使用 MCLK 输出来检查确切的频率。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的答复。

    那么、这是否意味着如果选择1MHz 范围、用户可以在0.5MMHz +3%~ 2.2MHz-3%之间设置任何频率?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    我不会说"任何频率"、因为设置仍然受到分频器选项和 DCO 的限制、所以数量有限。 但应具有足够的灵活性、以接近用户的目标频率。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的答复。

    是您的答案 FLL 中的"设计器选项"吗?
    我不知道该怎么说。

    因此、正确的解释是、 如果选择1MHz 范围、用户可以设置任何支持0.5MMHz +3%~ 2.2MHz-3%频率的 FLL。
    对吧?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FLL 是锁频环、有助于稳定来自 DCO 输出的频率。 分频器是您专门设置的 DCO 寄存器、在上图中您可以看到其范围为0到511。

    对于用户的应用、我建议使用1MHz 或更低的频率以实现绝对最低功耗、但0.5MHz 至2MHz 范围内的任何频率都具有相当的功耗数字。

    此致、

    Luke