This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2676:关于参数调整的 CAPTIVATE-METAL

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676, CAPTIVATE-METAL, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1225854/captivate-fr2676-captivate-metal-about-parameter-adjustment

器件型号:CAPTIVATE-FR2676
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-METALCCStudio

大家好!

我在以下环境中有问题。

环境
・应用:CapTIvate 设计
・所用电路板
- CPU 板: CAPTIVATE-FR2676.
-金属电极板:CAPTIVATE-METAL Rev D1.
-书写板: MSP430
・开发环境
- CCStudio 12.3.0

问题
1.在只测量一个按钮时,或测量全部八个按钮时,应该如何根据每个参数估算测量时间?

2.我想调整一下触摸感应的性能 具体而言、我应调整哪个参数?
①触摸灵敏度
② μ V 的抗噪性能
5 μ s ③Measurement
④滤波器

ryto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、rytoo

    作为第一步、请参阅 CapTIvate 触控 MCU 入门指南(修订版 A)的"5.4相位3:调整参数"

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李晓东

    很抱歉这么晚才回复。

    我想将每个参数保留在日志中、但对"5.4.2数据监控"不太了解。

    你能教我如何留下日志吗?

    我曾想过将下面的"以未格式化的数据流式传输到设计中心 GUI "、但这是正确的吗?

    软件库

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、rytoo

    很抱歉迟到了。

    可以。 我想大家可以参阅"将未格式化的数据流式传输到设计中心 GUI"  

    谢谢!