请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CAPTIVATE-FR2676 主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-METAL、 CCStudio
大家好!
我在以下环境中有问题。
环境
・应用:CapTIvate 设计
・所用电路板
- CPU 板: CAPTIVATE-FR2676.
-金属电极板:CAPTIVATE-METAL Rev D1.
-书写板: MSP430
・开发环境
- CCStudio 12.3.0
问题
1.在只测量一个按钮时,或测量全部八个按钮时,应该如何根据每个参数估算测量时间?
2.我想调整一下触摸感应的性能 具体而言、我应调整哪个参数?
①触摸灵敏度
② μ V 的抗噪性能
5 μ s ③Measurement
④滤波器
ryto