This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2676:关于 LTA 滤波器的 CAPTIVATE-METAL

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676, CAPTIVATE-METAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1231038/captivate-fr2676-captivate-metal-about-the-lta-filter

器件型号:CAPTIVATE-FR2676
主题: CAPTIVATE-METAL 中讨论的其他器件

大家好!

我在以下环境中有问题。

环境
・应用:CapTIvate 设计
・所用电路板
- CPU 板: CAPTIVATE-FR2676.
-金属电极板:CAPTIVATE-METAL Rev D1.
-书写板: MSP430
・开发环境
- cc studio 12.3.0

问题
如果它是 CAPTIVATE-METAL、我认为它默认设置为"7"。
在哪种情况下、我应该使用哪种设置?
另外、是否可以去除 LTA 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们不建议更改 LTA 设置。 使用较低的设置可能会更快地跟随环境变化。

    您可以尝试将其设置为0以删除滤波器。

    此致、

    现金 Hao