请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CAPTIVATE-FR2676 主题: CAPTIVATE-METAL 中讨论的其他器件
大家好!
我在以下环境中有问题。
环境
・应用:CapTIvate 设计
・所用电路板
- CPU 板: CAPTIVATE-FR2676.
-金属电极板:CAPTIVATE-METAL Rev D1.
-书写板: MSP430
・开发环境
- cc studio 12.3.0
问题
如果它是 CAPTIVATE-METAL、我认为它默认设置为"7"。
在哪种情况下、我应该使用哪种设置?
另外、是否可以去除 LTA 滤波器?