This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-I2040S:采用 MSP430I2040的单相和直流嵌入式计量(功率监视器)

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1231314/evm430-i2040s-single-phase-and-dc-embedded-metering-power-monitor-using-msp430i2040

器件型号: EVM430-I2040S

在交流输入端,中性线与 AGND 连接。 因此、同时连接中性点和 AGND 是不是一种好的做法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    中性点连接到此处的 AGND、因此测量基于中性点、这也有助于防止篡改读数。 如果零线断开、则无法测量电压。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 直接提供给微控制器而不进行隔离是否有益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswanth:

    您是要求 EVM 本身还是一般设计?  

    该 EVM 使用交流/直流转换器为3.3V VCC 供电、并为 UART 采用隔离。 请参阅 图10-1: 采用 MSP430I2040的单相和直流嵌入式计量电源中的 EVM 原理图。 调试器接头没有隔离功能、所以确实如此  非常好  建议在输入交流信号之前进行编程和调试。

    只要输入不超出允许的范围、Σ-Δ ADC 输入就没有问题。

    此致、

    Luke