This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:MSP430Flasher.exe 退出:16错误:未知器件

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5310, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1223159/msp430f5310-msp430flasher-exe-exit-16-error-unknown-device

器件型号:MSP430F5310
Thread 中讨论的其他器件:MSP-FET、、 UNIFLASH

我们的 MSP-FET 编程器无法刷写 MSP430F5310微控制器。  尝试各种命令行开关组合后、以下是 MSP430Flasher.exe 报告的持久性错误结果。

C:\ti>/C:\ti\MSPFlasher_1.3.20\MSP430Flasher.exe"-n MSP430F5310I -z [VCC=3300]-e ERASE_ALL -I TIUSB -v -w "C:\ti\1.1.1-2020.12.11.a43"
*----- /|------------------ *
*  /|_                                  *
*  /_ / MSP Flasher v1.3.20.                       *
*   |/                                   *
*----- |/------------------ *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*找到 USB FET @ COM5 <- Selected
*正在初始化接口@ COM5...DONE
*检查固件兼容性:
* FET 固件是最新的。
*正在读取 FW 版本...完成
*将 VCC 设置为3300mV...完成
正在访问设备...
#出口: 16.
#错误:未知设备
*开始执行目标代码。。。完成
*正在断开与设备的连接...完成
*
*------------------
*驱动程序:关闭(内部错误)
*------------------
*/

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    看起来 MSP430没有 为 FET ACK、是否尝试过其他电路板? 所有电路板或仅一个电路板上都会出现此问题?

    但斯克!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、这是一整批具有相同行为的电路板。  我们正在使用我们计划在本周更换的 Tag-Connect TC2030 SPY-BI-TAG、以确定此连接是否有缺陷。  同时、如果您对我们的问题有任何疑问(假设 Tag-Connect 很好)、我们当然非常感谢您的建议。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    如果此问题发生在批量批次中、根本原因不应与 MSP430器件相关、可能是 CONNECT 中存在一些问题、可能是 FET、可能是 MSP430Flasher 软件、我想您可以尝试使用 CCS 或 uniflash 来检查 FET 和连接是否正常。  

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、我们尝试了另一款 FET、但结果同样失败。  什么是 CCS?  我们尝试了会产生"未知器件"错误的 UniFlash。  我们现在将更换处理器芯片、看看它是否能解决问题。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    CCS 是用于 MSP430的 IDE 工具: www.ti.com/.../CCSTUDIO

    看起来这是检查芯片是否出现此问题的好方法。

    我们现在打算更换处理器芯片,看看它是否能解决问题

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、更换芯片不起作用。 您觉得编程接口的设计有什么问题吗?  原理图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我不确定 TEST/SBWTCK 中的下拉电阻器是否存在某些问题。

    其他引脚看起来很正常、您能否在这些引脚中捕获波形?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、我们移除了下拉电阻器和2.2nF (设计指南 SLAU278)电容器、但其误差仍然相同。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    让您尝试使用其他编程器工具、如 Uniflash、或 IDE: www.ti.com/.../CCSTUDIO

    我不确定此问题是否由软件工具引起。

    而对于 MSP-FET、您应该使用这些引脚将映像下载到 MSP430:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、Uniflash 会生成相同的错误。  我还没有尝试 CCS。  我们正在使用 Tag-Connect SPY-BI-tag 连接。   

    SPY-BI-TAG_Datasheet_22.pdf (tag-connect.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    抱歉、我漏掉了该主题。

    此问题是否已得到解决? 连接是否正常。

    谢谢!

    此致

    Johnson