主题中讨论的其他器件:TIDM-02003
大家好、
我正在尝试通过测试设置(气体流量测量)实现尽可能高的分辨率 absToF。 我的参数图片如下所示。 我正在使用 频率为490kHz 的 SC049换能器、可进行面对面定位、换能器之间的距离为4cm。




问题1: 能否通过设置一些不同的参数来改善 ADC 捕获?

Q2:如何改善 AbsTOF 测量? 将它与"燃气流量计快速入门指南"中提供的标准偏差仅0.01、我的 ADC 采集看上去也并不理想。
问题3: 当前没有流动、但显示了7l/h 的流动、我该如何 纠正?
Q4:在 GUI 中、不能将 UPS0到 UPS1的间隙减少到低于20ms 的值。 限制的原因是什么? ?
此致、
康斯坦丁