Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-FR2676
您好!
我的客户正在设计电路板、并参阅《采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 的电容式触控设计流程》SLAA842B。
在"步骤4b.5:传感器迹线"一节中、包含: 
q1)"面板厚度的一半"是指"PCB 厚度的一半"?
例如、如果 PCB 厚度为1.6mm、则需要将 GND 与 TX 或 RX 分离>0.8mm?
客户表示、TI 参考板不满足这一要求。
Q2)在 GND 和 Tx (或 Rx)之间保持此类距离的目的是什么?
Q3)这些指南是针对双面板或单面板、还是同时针对双面板?
谢谢。此致、
田代浩一郎