This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:布局指南问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1229994/msp430fr2676-questions-for-layout-guidelines

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-FR2676

您好!

我的客户正在设计电路板、并参阅《采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 的电容式触控设计流程》SLAA842B。
在"步骤4b.5:传感器迹线"一节中、包含:


q1)"面板厚度的一半"是指"PCB 厚度的一半"?
例如、如果 PCB 厚度为1.6mm、则需要将 GND 与 TX 或 RX 分离>0.8mm?
客户表示、TI 参考板不满足这一要求。

Q2)在 GND 和 Tx (或 Rx)之间保持此类距离的目的是什么?

Q3)这些指南是针对双面板或单面板、还是同时针对双面板?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. "面板厚度的一半"应该是凹层厚度的一半。

    2.它用于提高 触控灵敏度。

    3.两者皆可。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    感谢您的快速回复!

    1.  "板厚的一半"应该是凹层厚度的一半。

    我明白了。
    如果电极上没有镀层、我们是否在 TX (或 RX)线路与 GND 之间有任何建议的间距?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当没有镀层时、我建议为 TX (或 RX)线路到 GND 之间的空间留出1mm 的距离。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    客户和我们之间似乎存在混淆。
    下图是 CAPTIVATE-FR2676 PCB 顶部布局。 这是所安装的板 FR2676。

    如图所示、信号被 GND 屏蔽。  
    客户询问在这些信号和 GND 之间建议的间距有多大。
    它看起来不到1mm。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!,

    我与电容专家进行了核实、他们表示 TX/RX 与屏蔽 GND 之间的间距应至少为 阵列层厚度的一半。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    客户的板上没有丙烯酸层。
    在这种情况下、建议的间距是多少?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则建议使用1mm。 距离越远、触摸灵敏度就越高。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    然后推荐1mm。 距离越远、触摸灵敏度就越高。  [/报价]

    CAPTIVATE-FR2676 PCB 距离不到1mm、即使这些按钮板都覆盖有丙烯酸层。  
    您的答案意味着与 CAPTIVATE-FR2676相比、建议在没有丙烯酸层 PCB 的情况下具有更大的距离(1mm)。
    这是真的吗? 这对我来说毫无意义。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。  对于顶部没有丙烯酸层时的距离、我们没有严格的规则。 正如我之前说过的、使用更大的距离(例如使用1mm)可以实现更高的触摸灵敏度。 您可以根据需要随时缩短该距离、因为较高的灵敏度也可能会导致噪声问题。

     此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    谢谢。 此项目现已关闭。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎