This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:使用单个传感器进行液位感应

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, MSP430FR6043, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1236324/msp430fr6043-liquid-level-sensing-with-single-transducer

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:TDC1000、、 EVM430-FR6043

您好!

我正在尝试使用底部安装的1MHz 传感器在 聚氨酯 瓶(20cm 高)上测量液位的变化。 我已经验证了该传感器在我使用 TI TDC1000开发板时的工作方式、并且可以在我加水/去除水后看到 ToF 变化。 我已经通读了 液位传感指南 、并通过 J5.1和 J6.1之间的跳线电缆连接了传感器。 我使用的是预先存在的 MSP430FR6043气体演示、对我来说、ADC 采集内容似乎很荒谬。 我在下面提供了我的设置、USS 设置和错误代码的图片。 如果有人能指导我如何获得出色的 ADC 采集结果、以便我可以开始测试液位感应、我会非常感谢您的讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Sahaj Walia

    我可以知道 您使用了哪款 TI TDC1000开发板吗? 是 TDC1000-C2000EVM 吗 ?

    在 EVM430-FR6043上、如果您保持图1-4和图1-5的相同参数设置、我想知道您是否可以获得与 " 2个测试结果 "一章类似的正确测试结果?

    谢谢!