请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6043 主题中讨论的其他器件:TDC1000、、 EVM430-FR6043
您好!
我正在尝试使用底部安装的1MHz 传感器在 聚氨酯 瓶(20cm 高)上测量液位的变化。 我已经验证了该传感器在我使用 TI TDC1000开发板时的工作方式、并且可以在我加水/去除水后看到 ToF 变化。 我已经通读了 液位传感指南 、并通过 J5.1和 J6.1之间的跳线电缆连接了传感器。 我使用的是预先存在的 MSP430FR6043气体演示、对我来说、ADC 采集内容似乎很荒谬。 我在下面提供了我的设置、USS 设置和错误代码的图片。 如果有人能指导我如何获得出色的 ADC 采集结果、以便我可以开始测试液位感应、我会非常感谢您的讲解。