This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:"dma_ex3_singleTransferSPI"不能正常输出时钟。

Guru**** 2483605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1237593/msp430f5529-dma_ex3_singletransferspi-does-not-output-the-clock-normally

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

您好!  

我正在检查使用带有 dma_ex3_singleTransferSPI 的 DMA 的 SPI 通信、其位置为 C:\ti\msp\MSP\MSP430Ware_3_80_14_01\driverlib\examples\MSP430F5xx_6xx\dma\ccs。
我试图与 USCI_A_SPI_ex1_SLAVE 作为从机写入的 EVM 进行通信、但无法正确通信。

程序一直停留在它进入 LPM 的地方、并等待一个中断。所以我检查了时钟(P2.7/UCA0CLK)是否正常工作、但是它似乎没有正常输出。

我已经确认、当主侧从"dma_ex3_singleTransferSPI"变为"USCI_A_SPI_ex1_MASTER"时、时钟正常输出。

"dma_ex3_singleTransferSPI"是否设置为正常工作?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Conor  

    我将检查此示例代码的代码并在稍后回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 WDT_A_initIntervalTimer 保留了 WDT。 尝试在 LPM 行之前添加以下内容:

    > WDT_A_start (WDT_A_base);//启动 WDT 间隔计时器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 WDT_A_initIntervalTimer 保留了 WDT。 尝试在 LPM 行之前添加以下内容:

    > WDT_A_start (WDT_A_base);//启动 WDT 间隔计时器

    [/报价]

    我明白我明天会检查。 缺省情况下、这个代码运行不好吗?。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试它的时候,它不是。 我想有时有些事情会悄悄经过视察员。