主题中讨论的其他器件:MSP430WARE
您好!
我正在检查使用带有 dma_ex3_singleTransferSPI 的 DMA 的 SPI 通信、其位置为 C:\ti\msp\MSP\MSP430Ware_3_80_14_01\driverlib\examples\MSP430F5xx_6xx\dma\ccs。
我试图与 USCI_A_SPI_ex1_SLAVE 作为从机写入的 EVM 进行通信、但无法正确通信。
程序一直停留在它进入 LPM 的地方、并等待一个中断。所以我检查了时钟(P2.7/UCA0CLK)是否正常工作、但是它似乎没有正常输出。
我已经确认、当主侧从"dma_ex3_singleTransferSPI"变为"USCI_A_SPI_ex1_MASTER"时、时钟正常输出。
"dma_ex3_singleTransferSPI"是否设置为正常工作?
谢谢。
科诺