This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:气体计量

Guru**** 2971410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1238232/msp430fr5043-gas-metering

器件型号:MSP430FR5043

大家好、

1) 1)客户将 MSP430FR5043方案用作气体计量、并参考了6043EVM 电路板原理图的图1、客户是否可以从下图1中移除 U9数据收发器并将其更改为图2? U9有什么作用?

图1

图2

2)并且客户希望进一步了解发射功率和接收功率的开关逻辑以及放大器的开关逻辑。 您能帮助详细说明一下吗?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    对于 Q1:

    是的、U9用于电平转换、我们的 EVM 能够支持5V 电压来 激励传感器。

    对于 Q2:

    请参阅 MSP430FR6xx 用户指南:

    谢谢!

    此致

    约翰逊