This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:解决我的错误请

Guru**** 2483595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1238286/evm430-fr6043-solve-my-error-pls

器件型号:EVM430-FR6043

尊敬的 先生/女士:

            在这里、I m 经常收到错误、表示"在上行和下行中未检测到信号"并且"Dtof -shift 值大于 maxshift 值"(错误代码135)、即使使用默认值(复位值)也是如此 在使用 evm430fr6043的超声波感应设计器件中。如何解决此错误...即使在连接到 MSP430模块时也会出现此错误...其中我已将气流传感器连接到 evm430fr6043、图中没有更改、请稍微提供一个解决方案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    您能否提供有关设置和运行条件的其他信息、例如管道尺寸、传感器安装、USS GUI 中的 ADC 波形捕获等?