This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:JTAG 信号隔离

Guru**** 1472395 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2355, MSP430I2041, UNIFLASH, ISO1642, MSP-ISO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1237072/msp430fr2355-isolation-of-jtag-signals

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2355MSP430I2041UNIFLASHISO1642、MSP-ISO

您好!  

我的客户使用 MSP-EXP430FR2355作为图像写入的下载程序。

客户已向 EVM JTAG 信号线添加了隔离器、以防止损坏、如下所示。

目标为 MSP430i2041。

使用此配置进行下载时、UNIFLASH 不能识别目标。

显示未知设备。

对于此配置、我需要检查什么内容吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高思源

    您能帮助检查以下项目吗?  

    请检查 RST/NMI/SBWTDIO 引脚的下拉电容值。 如果该值为2.2nF、请将其更改为1nF。

    请移除 ISO1642。 直接连接并检查 SBW 通信是否正常

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东

    当 ISO1642被移除后、SBW 通信正常。

    我将检查下拉电容器并分享结果。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们通过将电容值更改为更接近1nF 进行了测试、但问题仍然存在。

    我们使用1.2nF 电容器。  使用1nF 进行测试是否有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高思源

    如果没有 ISO1642、1nF 应该可以用于 SBW 通信。

    我不确定 ISO1642的影响。

    到目前为止已有 ISO1642、我认为您可以在不使用  下拉电容器的情况下进行测试。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当连接1nF 时、JTAG 信号在没有 ISO1642的情况下有噪声。

    他连接了2nF 以实现信号稳定、并且在不使用 ISO1642的情况下可以良好地工作。  

    但它不能与 ISO1642配合使用。  

    SBWTCK 的最大时钟为8MHz、 ISO1642的最大数据速率为1.7Mbps。

    这可能与此相关吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高思源

    我已知您的检查表明、SBW 无法与 ISO1642 和2nF 电容器配合使用

    您是否检查 SBW 是否 可以在没有 电容器的情况下与 ISO1642配合使用或更改其他 电容器 的值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们认为 ISO1642无法正常工作、因为它是 I2C 隔离器。

    当上拉电阻器未连接到 SCL/SDA 时、ISO1642的输出电平为低电平。

    但是、如果在 SBWTCK 上连接上拉电阻器、我认为这是在 SBW 基准电路上。

    SBWTCK 是否与上拉电阻器连接?

    我找到了 MSP-ISO (https://www.ti.com/lit/ug/slau668/slau668.pdf)  

    该设计使用 ISO1541DR。 它是 I2C 隔离器。  

    我现在感到困惑。

    您能否为 SBW 推荐隔离器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高思源

    感谢您的更新! 我想我需要一些时间来详细了解 I2C 隔离器。

    我知道您使用 I2C 隔离器的目的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C 隔离器 是在未与我协商的情况下由客户选择的。

    确切地说、我想知道 TI 为什么要为 MSP-ISO 使用 I2C 隔离器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高思源

    我认为 MSP-ISO 用于实现高电压隔离。 例如、是功率计应用。

    我是否可以知道客户使用了哪种应用程序 FR2355?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的应用是 AFCI。  

    他使用隔离器来保护和隔离目标 MCU (MSP430I2041)。

    无论如何、我们决定测试 ISO1541DR 或 MSP-ISO。

    我将关闭此主题、并在新主题中发布其他问题。  

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高思源

    感谢您的反馈和信息!