主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2355、 MSP430I2041、 UNIFLASH、 ISO1642、MSP-ISO
您好!
我的客户使用 MSP-EXP430FR2355作为图像写入的下载程序。
客户已向 EVM JTAG 信号线添加了隔离器、以防止损坏、如下所示。
目标为 MSP430i2041。
使用此配置进行下载时、UNIFLASH 不能识别目标。
显示未知设备。
对于此配置、我需要检查什么内容吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户使用 MSP-EXP430FR2355作为图像写入的下载程序。
客户已向 EVM JTAG 信号线添加了隔离器、以防止损坏、如下所示。
目标为 MSP430i2041。
使用此配置进行下载时、UNIFLASH 不能识别目标。
显示未知设备。
对于此配置、我需要检查什么内容吗?
您好!
我们认为 ISO1642无法正常工作、因为它是 I2C 隔离器。
当上拉电阻器未连接到 SCL/SDA 时、ISO1642的输出电平为低电平。
但是、如果在 SBWTCK 上连接上拉电阻器、我认为这是在 SBW 基准电路上。
SBWTCK 是否与上拉电阻器连接?
我找到了 MSP-ISO (https://www.ti.com/lit/ug/slau668/slau668.pdf)
该设计使用 ISO1541DR。 它是 I2C 隔离器。
我现在感到困惑。
您能否为 SBW 推荐隔离器?
谢谢。