主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-METAL、 CCStudio
大家好!
我在以下环境中有问题。
环境
・应用: CapTIvate 设计
・所用电路板
- CPU 板: CAPTIVATE-FR2676
-金属电极板: CAPTIVATE-METAL Rev D1
-书写板: MSP430
・开发环境
- CCStudio 12.3.0
问题
我想调整下图中所示的测量时间。
我应该调整哪个参数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我在以下环境中有问题。
环境
・应用: CapTIvate 设计
・所用电路板
- CPU 板: CAPTIVATE-FR2676
-金属电极板: CAPTIVATE-METAL Rev D1
-书写板: MSP430
・开发环境
- CCStudio 12.3.0
问题
我想调整下图中所示的测量时间。
我应该调整哪个参数?
您好!
我收到了来自 CapTIvate 专家的一些反馈。
1.我们无法将测量时间精确设定为200us。 因为当按钮处于按下状态时、计数值会发生变化。 测量时间将因计数值的变化而变化。
2.可以测量一个按钮的时间约为200us,然后 使用一个按钮连续测量3次。 您需要更改代码来执行此操作。 您可以在设计中心为总共4个触摸 IO 生成代码。 然后在软件中将第3个和第4个触摸 IO 更改为第2个触摸 IO。
此致、
现金豪
Cash Hao、您好!
>1. 我们无法将测量时间精确设置为200us。 因为当按钮处于按下状态时、计数值会发生变化。 由于计数值的变化,测量>时间将发生变化。
ConversionCount=250 (左侧)
右侧 ConversionCount=500
测量时间已更改、但不可能将其设置为200us?
>2. 一个按钮的测量时间大约为200us、然后 使用一个按钮即可完成3次连续测量。 您需要更改代码来执行此操作。 >您可以在设计中心生成共4个触摸 IO 的代码。 然后在软件中将第3个和第4个触摸 IO 更改为第2个触摸 IO。
我能否获得有关如何执行此操作的具体说明?
此致、
Ryuto