This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2676:关于测量时间调整的 CAPTIVATE-METAL

Guru**** 1161160 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676, CAPTIVATE-METAL, CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1231040/captivate-fr2676-captivate-metal-about-measurement-time-adjustment

器件型号:CAPTIVATE-FR2676
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-METALCCStudio

大家好!

我在以下环境中有问题。

环境
・应用: CapTIvate  设计
・所用电路板
- CPU 板: CAPTIVATE-FR2676
-金属电极板: CAPTIVATE-METAL Rev D1
-书写板: MSP430
・开发环境
- CCStudio 12.3.0

问题

我想调整下图中所示的测量时间。
我应该调整哪个参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试更改测量分辨率和转换频率。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    如何准确地在 CCSTUDIO 中更改测量分辨率和转换频率?

    目前、我们将以最快设置0.145毫秒进行测量、但我们希望将其四倍至0.58毫秒。

    雷托岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我尽快咨询我们极具吸引力的专家并向您提供反馈。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    我想将一个按钮的测量时间设置为大约200us、并连续三次测量一个按钮、以将测量时间设置为大约600us。

    您能否解释一下以下两点?
    1.一个按钮的测量时间约为200us
    2、3个连续测量,一个按钮

    Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个按钮的电流测量时间为0.145ms = 145us。 是否要将时间增加到200us?  

    通过一个按钮连续测量3次。 这是可能的。 请允许我向专家咨询并提供反馈。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    >您是否希望将时间增加到200us?

    Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再检查一件事、您想将时间精确地增加到200us 或大约200us?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    >再次检查一件事,你想增加时间正好在200us 或大约200us ?

    我想精确地测量200us 的时间。

    此致、

    Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白。  请允许我向专家咨询并提供反馈。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    谢谢!

    此致、

    Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了来自 CapTIvate 专家的一些反馈。  

    1.我们无法将测量时间精确设定为200us。 因为当按钮处于按下状态时、计数值会发生变化。 测量时间将因计数值的变化而变化。

    2.可以测量一个按钮的时间约为200us,然后 使用一个按钮连续测量3次。 您需要更改代码来执行此操作。 您可以在设计中心为总共4个触摸 IO 生成代码。 然后在软件中将第3个和第4个触摸 IO 更改为第2个触摸 IO。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    >1. 我们无法将测量时间精确设置为200us。 因为当按钮处于按下状态时、计数值会发生变化。 由于计数值的变化,测量>时间将发生变化。

    ConversionCount=250 (左侧)

    右侧 ConversionCount=500

    测量时间已更改、但不可能将其设置为200us?

    >2. 一个按钮的测量时间大约为200us、然后 使用一个按钮即可完成3次连续测量。 您需要更改代码来执行此操作。 >您可以在设计中心生成共4个触摸 IO 的代码。 然后在软件中将第3个和第4个触摸 IO 更改为第2个触摸 IO。  

    我能否获得有关如何执行此操作的具体说明?

    此致、

    Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您可以设置为200us。 但是、当您触摸该按钮时、测量时间将发生变化。  

    2.让我向专家咨询一下,看看我们是否能为您的应用提供演示。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    1.我明白。谢谢!

    2.感谢您提供的演示。

    此致、

    Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在下周早些时候获取有关该演示的一些反馈。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao 你好!

    >我会尽量在下周早些时候得到一些反馈有关演示的事情。

    您是否收到反馈?

    此致、

    Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复晚了、上周太忙了。 让我明天再检查一下并向您提供反馈。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao 你好!

    感谢您的观看。

    请检查。

    此致、

    Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我咨询了专家、得到了以下信息。  

    将 BIN00_CYCLES[4]更改为  

    {&BTN00_C00、 &BTN00_C01、 &BTN00_C01、 &BTN00_C01 }表示第一个按钮测量一次,第二个按钮测量三次。  

    并使.ui8NrOfCycles 的总测量时间保持不变。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao 你好!

    谢谢你。

    我想确认操作。

    此致、

    Ryuto