请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0G3507 主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507
您好!
我目前正在考虑使用 LP-MSPM0G3507。
我希望您检查闪存操作、因为这很奇怪。
运行示例工程"flashctl_multiple_size_write_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang"至
我能够确认执行了预计来自 MAIN_BASE_ADDRESS (0x00001000)的闪存行为。
但是、如果将 MAIN_BASE_ADDRESS 更改为0x00008000、则闪存操作失败。
在早期采样环境中、即使将 MAIN_BASE_ADDRESS 更改为0x00008000、闪存操作也没有问题。
您是否有任何更改?
请确认。