MSP430FR6928用户手册中的第35.2.6段规定:
电压基准发生器能够产生器件 VCC 或集成精密电压基准源电压基准的一部分。 CEOUT 时使用 Vref1
为1 和 CEOUT 为0时使用 Vref0 。 这可在不使用外部组件的情况下实现滞后的生成。
请您查看下一个图。 左侧(黑色)有一个我想使用 COMP_E 处理的脉冲示例。 使用红色可以看到 我希望的结果。

然后我简化了图35-4。 我必须在运算放大器上添加极性符号。 我希望我没有错。
我引用了一个 应该对这些级别进行编程的 DriverLib 函数。 根据手册、当 COUT 为0时、CERF0控制基准电压。 当脉冲出现时、CERF0被激活。 然而、参考我作为 TI 使用 hysterisis 示例发现的唯一程序、UpperlimitSupplyVoltageFractionOf32被加载24、该24看起来像是对 CEREF1进行编程(这不是有效的、因为 CEOUT 处于低电平)。 BTW、Driverlib 手册中还有另一个关于使用此模块的示例、但它对上限值和下限值使用相同的值(此后会禁用迟滞)。
请提供这方面的帮助。