This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6928:Comp_E 行为

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1242868/msp430fr6928-comp_e-behavior

器件型号:MSP430FR6928

MSP430FR6928用户手册中的第35.2.6段规定:

电压基准发生器能够产生器件 VCC 或集成精密电压基准源电压基准的一部分。 CEOUT 时使用 Vref1

为1 CEOUT 为0时使用 Vref0 。 这可在不使用外部组件的情况下实现滞后的生成。

 

请您查看下一个图。 左侧(黑色)有一个我想使用 COMP_E 处理的脉冲示例。  使用红色可以看到 我希望的结果。

 

 

然后我简化了图35-4。 我必须在运算放大器上添加极性符号。  我希望我没有错。

我引用了一个 应该对这些级别进行编程的 DriverLib 函数。 根据手册、当 COUT 为0时、CERF0控制基准电压。 当脉冲出现时、CERF0被激活。 然而、参考我作为 TI 使用 hysterisis 示例发现的唯一程序、UpperlimitSupplyVoltageFractionOf32被加载24、该24看起来像是对 CEREF1进行编程(这不是有效的、因为 CEOUT 处于低电平)。 BTW、Driverlib 手册中还有另一个关于使用此模块的示例、但它对上限值和下限值使用相同的值(此后会禁用迟滞)。

请提供这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据图35-4。 我不确定哪个0b10000或0b00001代表(5/5)*VCC。 您可以尝试一下。    根据需要、您可以获得(1/5) VCC、(2/5) VCC、(4/5) VCC 和(5/5) VCC。

    此致、

    现金豪