This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:MSP430芯片的配置和功能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR6047, TIDA-01486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1227829/evm430-fr6047-configuration-and-capabilities-of-the-msp430-chip

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP430FR6047TIDA-01486

我正在 使用此芯片开发超声波水流量计、并且有一些问题。  

此芯片是否仅支持/校准内嵌式传感器或我可以使用传感器上的 CLIP?

该芯片是否支持测量500-1600gpm 流量? 基于 T1文档的测试结果显示测试完成时间<50gpm?

如何将 LCD 面板上的配置从 LPH 更改为 GPM?

我使用 Uniflash 工具在电路板上刷写了最新固件。 是否有任何方法使用 Comand Line, UI 或其他方式来确认电路板上正在运行的固件?

提前感谢您的帮助

贾斯卡恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaskarn、

    Unknown 说:
    此芯片是否支持/仅校准内嵌式传感器或我可以在传感器上使用 CLIP?

    该解决方案既可以与上述两种传感器搭配使用、但在使用夹式传感器时、获得足够的信噪比可能具有挑战性。 可使用外部放大器来增强激励脉冲。

    Unknown 说:
    此芯片是否支持测量500-1600gpm 的 gpm 流量? 基于 T1文档的测试结果显示测试完成时间<50gpm ?

    这取决于管道的直径。 如果气流变为湍流、则信噪比会降低。

    Unknown 说:
    我使用 Uniflash 工具刷写了电路板上的最新固件。 是否有办法通过 Comand Line, UI 或其他方式确认电路板上正在运行的固件?

    Uniflash 可执行验证过程来确认代码已成功刷写。  

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan。  

    在外部放大方面,我可以使用  OPA838IDBVT 还是您有任何其他建议?  

    https://www.ti.com/product/OPA838/part-details/OPA838IDBVT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望为您的信号链增加增益、我建议您访问 https://www.ti.com/tool/TIDA-01486 

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我曾尝试在 TI 上订购此电路板、但似乎没有这样做。 是否可用于测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路板不可购买、但您可以自行构建设计文件。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan。  

     TI 是否正式支持夹钳式超声波换能器? 我之所以提出此问题、是因为我在论坛上读到一位 TI 工程师提到的"支持钳位式超声波系统"不是 TI 官方支持的。 已随附副本。  

    我花了很多时间使用 MSP430FR6047和一些传感器模型、但没有成功。 TI 工程师在其他主题中乐于帮助我解决问题。  

    我看到的有关 TI 生产的钳位传感器的最接近的文档是使用0.75英寸管道、但也带有3D 打印外壳。  https://www.ti.com/lit/an/slaa949/slaa949.pdf

    这就是我们要在 启动中尝试执行的操作。  

    我们内部设计的超声波水流量计之一、用于在整个农场实现灌溉自动化。 我们将使用尺寸为 10-1200 GPM 的2英寸-20英寸 PVC/钢管。  
    我的当前测试使用的是带有两个2MHz 钳位传感器(Audiowell 模型  US0078) 的 EVM430FR6047板以及1英寸和2英寸 PVC 管    、但即使应用30dB 的最大增益、芯片支持的最大脉冲62、我也没有在 ADC 图表上获得正确的振幅。 作为参考、如果我使用预构建的 Audioflow 井管 HS0017、 其中安装了两个内联传感器、一切都正常、并且我得到了正确的读数。

    我了解可能需要使用 TIDA-01486应用更多增益 、但该电路板也不可用于测试。 此外、slaa949文档中提到的换能器也不提供购买、因此我甚至无法 试用它们进行测试。  我可以完成所有工作并进行测试、但我需要 确认   TI 正式支持钳位式超声波换能器、并且有客户在使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaskarn、

    感谢您的耐心、我已经不在办公室了。  

    TI 将从电气角度支持 FR6047、这意味着我们将提供支持、以确保该设计可以正确生成和接收脉冲序列。 但是、TI 无法为系统的机械设计提供支持、我们只是缺乏专业知识、无法就如何设计机械换能器和管道组件提供建议。 如果夹钳式组件能够以足够的信噪比解析信号、则 FR6047应该能够 正常工作。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    埃文