您好、TI 专家!
我使用 CCS - Theia 使用 LP-MSPM0G3507板运行调试。
但是、每次运行调试之前、我都需要手动复位(按钮)并调用 BSL (按钮)。
否则、我将遇到如下问题:
错误:(ERROR -614 @ 0x0)目标表示存在来自先前的 SWD 请求的错误条件。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真软件包9.11.0.00126)
停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.11.0.00126)
如何解决此问题?
谢谢。
Br、
NIAN