This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:无法识别的 USB 器件/Window 10

Guru**** 2549670 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1237165/msp430f5529-unrecognized-usb-device-window-10

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

我们在使用 MSP430F5529时遇到问题、需要帮助

现象:当电脑打开时,开机自检屏幕会听到三声短蜂鸣声。 进入操作系统后、检查器件管理器、它会显示无法识别器件。

>>确认 MCU 现在已关闭(主循环使用 LED Toggle)
>>更改 USB API 的频率会降低,但仍然会发生(www.ti.com/.../MSP430USBDEVPACK
>>由于我们键盘的 USB 线缆在机器内部运行,客户无法拔下 USB 线缆,因此当出现异常时,必须关闭并重新启动整个机器,给客户造成很大的麻烦。

①当此问题出现时、已确认 MCU 正常不在主循环中、感觉好像它卡在某个地方、WDT 无法发挥作用。
② LDO 正常转换为3.3V
③需要对 USB 5V 再通电才能消除这种现象
④尝试在程序的第一行打开 WDT,同样的问题发生
⑤使用市售键盘时不会出现这种现象

操作系统: Windows 10

MSP USB 开发包:版本:5.20.07.01 (版本4.xxx 更重要)

请帮助提供建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威尔逊  

    我可以知道  MSP430F5529上使用的电路板和软件吗? 是 Launchpad 和示例代码吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,晓东

    现在它使用 M/P 定制 PCBA 并使用 USB 开发包:版本:5.20.07.01 修改客户的应用代码。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威尔逊  

    我  以前没有遇到过这个问题、稍后我会检查并回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想就这一问题提供一些补充信息。

    ① 目前、键盘固件已根据 SLAA514示例进行了修改。 (https://www.ti.com/lit/an/slaa514/slaa514.pdf?ts=1686812889003&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)

    ② 我使用了 MSP430USBDevelopersPackage_5_20_06_03中的传统 H8_Keyboard 示例。 测试结果是相似的。

    ③ 电路设计基于 MSP-TS430RGC64USB。

    ④ 我认为这个问题并不是 MSP430独有的。(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/554289/msp430-hangs-bios-and-then-i-get-unknown-device-in-device-manager-in-windows-7)

    ⑤  实验步骤如下。

    第1步。  电脑上电。(USB 5V 待机状态)

    第2步。  等待30秒钟。

          LED 灯持续开关闪烁。(因为主循环连续切换 LED 状态。)

    第3步。 打开系统电源。

    步骤4.  在 POST 阶段、BIOS 很可能发出错误蜂鸣音。

           进入 Windows 后、检查设备管理器将显示"未知设备"。

           LED 停止开关闪烁。(MSP430卡在未知区域、WDT 不能正常工作。)

           要解决该问题、必须对 MSP430进行下电上电。(在我们的应用场景中、执行下电上电非常困难。)

           我们当前的客户很难执行循环通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Isaac

    我很难重现此问题、因为它基于 定制板。

    根据您提到的上一线程、我建议您可以尝试 在 MSP-EXP430F5529LP 上运行 MSP430USBDevelopersPackage。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    这对我们来说也非常困难、因为这种产品是大规模生产的产品。

    根据工厂测试、在60台机器中、重复前一程序超过20次后、预计会发生一次。

    出现这种问题的原因是旧主板停产并更换了新主板。 因此、我们目前认为键盘硬件设计没有任何问题。

    您还需要提供哪些其他信息用于分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Isaac

    感谢您提供详细信息!

    >>此类问题的发生是由于旧主板停产和更换新主板。

    在 旧主板上的 F5529上、不存在任何 USB 未识别  问题、但新 主板上存在未识别问题。

    您能否检查旧主板和新主板之间是否有任何设计更改或组件更改(包括组件供应商)?

    我可以确认此产品是否始终在 Windows 10环境中使用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiaodong

    请参阅下面关于新旧主板版本的信息。

    旧版本主板

    用户手册:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1237165/msp430f5529-unrecognized-usb-device-window-10/4675215#4675215

    操作系统:WIN8.1

    新 版本主板

    用户手册:https://www.infinite-electronic.sk/datasheet/2b-AIMB-275L-00A1E.pdf

    操作系统:Win10 Enterprise 2016 LTSB

    有关新旧主板版本的其它信息如下。

    ① 新版本有 USB 3.0,旧版本有 USB 2.0。

    ②为了解决兼容性问题、曾尝试安装 USB 集线器、但问题仍然存在

    ③ 有人试图安装一个商用键盘进行比较。 当键盘遇到问题时、商用键盘工作正常。

    我计划在 MSP-EXP430F5529LP 平台上执行 MSP430USBDevelopersPackage。

    由于测试需要公司资源、因此在测试之前我想讨论几个问题。

    ①我们计划使用 H8_Keyboard 样例执行测试。

    ② 当出现异常时,我们是否需要记录任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Isaac

    >>用户手册:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1237165/msp430f5529-unrecognized-usb-device-window-10/4675215#4675215

    您给我提供的旧版本主板链接是 E2E 链接。 我认为这不是旧版主板的信息,你能给我 agian 吗?

    >>当异常发生时,我们是否需要记录任何信息?

    如果在 MSP-EXP430F5529LP 和 MSP430USBDevelopersPackage 上发生任何异常、请帮助我们反馈环境和处理过程。

    我们需要基于我们的平台和软件重现异常情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiaodong

    旧版主板的更新信息如下。

    用户手册:https://support.elmark.com.pl/advantech/pdf/AIMB-272man.pdf

    在 MSP-EXP430F5529LP 平台上进行测试后、我们将提供反馈。