This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:使用内部 DCO 增加功耗

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1250148/msp430f6726-increase-power-consumption-with-internal-dco

器件型号:MSP430F6726

您好

与外部时钟源相比、当由内部 DCO 生成25MHz 时、功耗将增加多少?

此致

小西美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konishi、

    我们不提供 DCO 功耗数据、但一些工作电流数据作为您的参考(其中应包括 DCO + CPU):

    对于外部晶振电流、F6726不支持高频晶振、因此您可以在数据表中找到 XT1 (32768Hz)的一些电流数据:

    谢谢!

    最好的翻新

    约翰逊