This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:用于 MSPM0L 系列的 MSP-FET

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1251970/msp-fet-msp-fet-for-mspm0l-series

器件型号:MSP-FET

您好

我是否有关于 MSPM0系列调试探针的问题?

我了解了 MSP-FET 可以用于支持的产品中的 MSPM0G 系列。

MSPM0L 系列如何?

我认为两者(L 系列和 G 系列)具有相同的 SWD 调试端口。

此致、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    MSP-FET 无法调试 MSPM0器件、网络中存在一些错误。

    这种模式不支持 MSPM0L、也不支持 MSPM0G。

    您需要使用 XDS100来调试 MSPM0器件。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的信息。

    我明白了。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如 L 和 G 系列开发板、在 MSP432上托管一个 XDS110、它提供 CSMIS-DAP v1和 UART。 我认为总是通过 SWD 与处理器通信、并且所有 MSPM0芯片都有 SWD 接口。 因此任何 SWD 探针都应该能够正常工作。

    但更多的想法,不确定 MSP-FET 软件是否支持 MSPM0 ,不能看到它被软件支持,那里你可以下载必要的包 MSPM0 ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、MSP-FET (开源固件)可由 SWD 与 MSP432 (Cortex-M4)配合使用。 也许 TI 稍后会添加 Cortex-M0+支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zrno:

    是的、但实际上、我们现在还没有针对 MSP-FET 支持 MSPM0器件的计划。

    谢谢!

    此致

    约翰逊