This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:PGA 性能

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, MSP430I2041, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1242347/msp430i2041-pga-performance

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:ADS1220、、 ADS1299

您好!  

输入共模:  

o 数据表§8.7.7.4 :共模输入电压范围[AVSS-1 ; Vcc]:我很惊讶这不取决于 PGA 增益(如 ADS1220 ),它真的是独立的吗?
o 在数据表§8.7.7.6中:"SD24GAINx=1、共模输入信号: ??? VID = 928mV、fin = 50Hz ":
-> 共模电压的值是多少、能提供此字段的值?
-> 是否有作为共模电压频率的函数的 CMRR 曲线? (我对 PGA 为1 [V/V]的情况特别感兴趣)。

输入阻抗:

->您有更多信息吗? @而言、如何区分器件/器件可变性 Δ I 25°C 与热灵敏度?

此致、

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.共模输入电压范围[AVSS-1;Vcc]。 它独立于 PGA 设置。 如果您设置了不合适的增益设置、您将得到失真的信号。

    2.共模电压的值是多少、能够得到这个字段的值呢? 测试条件为 外部基准电压为1.2V、在自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)

    我认为我们没有 CMRR 曲线。 数据表中已经包含这些信息。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哥弗莱请你为我打开这个话题。

    首先、感谢您的关注和回答。

    上下文:

    对于新项目、我们需要设计一个"微型"传感器采集链(非常小的 PCB 区域可用于实现该功能)。

    该链应集成将来自传感器输出的信号转换为与要测量的物理量成比例的数字值所需的所有功能。

    传感器输出是几个电压(称为"A"和"B")、主要规格如下:

    • 模拟
    • 差动
    • 频率< 10Hz
    • 要测量的物理量包含在这些电压之间的比率中
    • 电压范围~ 1Vpp
    • 源输出阻抗:[ 1;10]千欧

    此函数将被提交至重要的热变化值(第一近似值:[-40;+100]°C)。

    考虑了初始校准。 如果应用该校准、则将该校准应用于每个链(传感器;采集链)一次 (电路板组装后刚完成)的+25°C (未嵌入温度补偿)

    由于该链可用于人身安全功能、因此我们必须通过测试和理论分析来证明功能性能。 这就是我们需要一些有关测量不确定性因素及其随温度和时间变化的详细信息的原因。

     

    当前设计步骤:

    在第一种方法中、MSP430I2041似乎是不错的备选器件、因为它"小"、没有很多外部外设、并且它集成了(ADC sigma delta+ PGA)。  

    但是、与数据表相比、我们需要一些额外的数据来证明我们的设计和性能。

    有关 MSP430I2041的 SD24的问题:

    • 假设: 一个共享 SD24通道用于按顺序采集每个传感器的输出电压:
      • 在一个 SD24通道内部、在输入差分对之间、您是否具有以下方面的失配数据:
        • 输入阻抗(差分和单端)?
        • 偏移误差?
        • 增益误差?
        • 积分非线性?
        • 输入电流泄漏?

     

    • 假设每个传感器输出电压使用一个 SD24 (同步采样):
      • 您是否有关于输入阻抗(差分和单端)温度系数的数据?

    全局问题:

    您是否有其他设备参考建议、哪一项似乎最适合我们的背景?

     

    此致、

    埃米利恩

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对于您的信号、请注意输入电压范围

    2、这里是输入阻抗、你可以在 数据表

    3.下面是带内部基准的失调电压误差,对于外部基准,请参阅数据表:

    4.要求 SD ADC 具有增益误差以及 INL 和 DNL 是不公平的。 这适用于 SAR ADC。   因为 INL 是从作为其模拟输入电压电平函数的数字输出代码图获得的、而 Σ-Δ ADC 具有1位(2级)数字输出位流。 但是、OPA 具有增益误差:

    5.对不起,我找不到这个参数。 您能告诉我为什么您关注漏电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我认为有一些 误解、因为我正在搜索 有关以下方面的数据:

    在一个 SD24通道内部、输入差分对之间、您是否有关于 不匹配 "是的。"

    此致、

    埃米利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能举个例子来说明这类数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如,在 ADS1299上(任意)有 "通道间增益匹配"规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如,在 ADS1299上(任意)有 "通道间增益匹配"规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否可以满足您的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、因为它是针对一个通道的、而不是针对通道间的失配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取您的观点、抱歉、我们没有这个参数。 从数据表中可以看到、最大失配应低于4%。 如果您想达到更高精度、我建议您进行校准。