Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, MSP430I2041, ADS1299
主题中讨论的其他器件:ADS1220、、 ADS1299
您好!
输入共模:
o 数据表§8.7.7.4 :共模输入电压范围[AVSS-1 ; Vcc]:我很惊讶这不取决于 PGA 增益(如 ADS1220 ),它真的是独立的吗?
o 在数据表§8.7.7.6中:"SD24GAINx=1、共模输入信号: ??? VID = 928mV、fin = 50Hz ":
-> 共模电压的值是多少、能提供此字段的值?
-> 是否有作为共模电压频率的函数的 CMRR 曲线? (我对 PGA 为1 [V/V]的情况特别感兴趣)。
输入阻抗:
->您有更多信息吗? @而言、如何区分器件/器件可变性 Δ I 25°C 与热灵敏度?
此致、
杰弗里