请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6779A 我发现电荷泵的电压比典型值(使用较大的 LCD) 3.5V 略有下降、但实际值为3.44V。
当我们 LCDCPEN = 1时、VLCDx = 1111。

电荷泵是否有功率限制规格?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我发现电荷泵的电压比典型值(使用较大的 LCD) 3.5V 略有下降、但实际值为3.44V。
当我们 LCDCPEN = 1时、VLCDx = 1111。

电荷泵是否有功率限制规格?
更多实验信息如下。
为什么在正常波形中 V1下降低于 低功耗波形?
| 波形 | 当前平均值 | 电流 峰值 |
电压 V1 COM0的说明(V) |
| 正常波形 LCDLP = 0、LCDCPEN = 1、VLCDx = 1111。 |
135.73 μ A | 187.05 μ A | 3.48 |
| 低功耗波形 LCDLP = 1、 LCDCPEN = 1、VLCDx = 1111。 |
46.9 μ A | 71.52 μ A | 3.52 |