This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:LCD C 电荷泵功率限制或者不限制

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1260469/msp430f6779a-lcd-c-charge-pump-power-limit-or-not

器件型号:MSP430F6779A

我发现电荷泵的电压比典型值(使用较大的 LCD) 3.5V 略有下降、但实际值为3.44V。

当我们 LCDCPEN = 1时、VLCDx = 1111。

  电荷泵是否有功率限制规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多实验信息如下。

    为什么在正常波形中 V1下降低于 低功耗波形?

    波形 当前平均值 电流
    峰值
    电压 V1
    COM0的说明(V)
    正常波形
    LCDLP = 0、LCDCPEN = 1、VLCDx = 1111。
    135.73 μ A 187.05 μ A 3.48
    低功耗波形
    LCDLP = 1、 LCDCPEN = 1、VLCDx = 1111。
    46.9 μ A 71.52 μ A 3.52
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为  电荷泵没有任何功率限制规格。 并且实际值3.44V  与数据表值典型值3.50V 没有冲突。

    对于正常与低功率波形、较高的电流会引起稍高的压降、这是合理的。  

    此致、

    现金豪