LCD 低对比度有问题。
我们在下面有一些相关的问题。
1) 1)为什么当我们打开偏置所有段时、电压会低于我们仅打开1段时的电压(电压偏置稍低一些)?
2) 2)当我们使用低功耗波形(LCDLP = 1)时为何会导致较高的偏置电压(在同一 LCD 面板中)?
3) 3)是否使用电荷泵保证 MCU 的最小偏置电压(数据表3.5典型值)?
4) 4)如何提高 LCD 与其工作电压的对比度典型值:3.6V 最小值:3.4V、占空比1/8、偏置1/3。?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LCD 低对比度有问题。
我们在下面有一些相关的问题。
1) 1)为什么当我们打开偏置所有段时、电压会低于我们仅打开1段时的电压(电压偏置稍低一些)?
2) 2)当我们使用低功耗波形(LCDLP = 1)时为何会导致较高的偏置电压(在同一 LCD 面板中)?
3) 3)是否使用电荷泵保证 MCU 的最小偏置电压(数据表3.5典型值)?
4) 4)如何提高 LCD 与其工作电压的对比度典型值:3.6V 最小值:3.4V、占空比1/8、偏置1/3。?
嗨、
我建议阅读《 使用 MSP430 MCU 进行设计和分段式 LCD 》文档以及《 使用 MSP430的 LCD 外设驱动大 LCD》。
本文档介绍了 LCD 概念、例如对比度控制(第4.4节)和偏置(第4.3节)。 根据您驱动的显示器、将会有不同的要求、这可能还需要外部电阻器来提供所需的对比度。
此致、
卢克
你好, Luke Ledbetter。
感谢您的信息。
在使用 LCD 的系统中 、典型值为3.6V 最小值:3.4V、占空比为1/8、偏置为1/3。
使用低功耗波形(LCDLP = 1) 可使电池对比度高于正常功耗波形(LCDLP = 0)。
我们想知道低功耗波形(LCDLP = 1) 产生电池对比度与 正常波形 (LCDLP = 0)的原因?