This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如何使用 LCD_C 提高 LCD 对比度

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1258846/msp430f6779a-how-to-improve-lcd-contrast-with-lcd_c

器件型号:MSP430F6779A

LCD 低对比度有问题。

我们在下面有一些相关的问题。

1) 1)为什么当我们打开偏置所有段时、电压会低于我们仅打开1段时的电压(电压偏置稍低一些)?
2) 2)当我们使用低功耗波形(LCDLP = 1)时为何会导致较高的偏置电压(在同一 LCD 面板中)?

3) 3)是否使用电荷泵保证 MCU 的最小偏置电压(数据表3.5典型值)?
4) 4)如何提高 LCD 与其工作电压的对比度典型值:3.6V 最小值:3.4V、占空比1/8、偏置1/3。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我建议阅读《 使用 MSP430 MCU 进行设计和分段式 LCD 》文档以及《 使用 MSP430的 LCD 外设驱动大 LCD》。

    本文档介绍了 LCD 概念、例如对比度控制(第4.4节)和偏置(第4.3节)。 根据您驱动的显示器、将会有不同的要求、这可能还需要外部电阻器来提供所需的对比度。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    感谢您的信息。

    在使用 LCD 的系统中 、典型值为3.6V 最小值:3.4V、占空比为1/8、偏置为1/3。

     使用低功耗波形(LCDLP = 1) 可使电池对比度高于正常功耗波形(LCDLP = 0)。

    我们想知道低功耗波形(LCDLP = 1) 产生电池对比度与 正常波形 (LCDLP = 0)的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    有几个原因可以使低功耗波形的对比度看起来更好。  具体取决于导通段数量、开关频率以及 LCD 面板本身。 对比度是 Vrms 开启与 Vrms 关闭状态之比、低功耗模式将具有更低的 Vrms 关闭以及更少的开关。  

    此致、

    卢克