您好!
我正在使用 EVM430-FR6043和超声波传感设计中心 GUI 设计燃气流量计。 当我选择 EVM430-FR6043 Gas 作为仪表选项时、VFR Flow + Temperature Calibration 会被禁用(VFR Flow + Temperature Calibration 选项卡中的每个部分都以灰色显示)。 是否有办法可以将此功能用于 EVM430-FR6043燃气表? 为什么在此模式下会阻止该校准模式? EVM430-FR6043燃气表禁用此部分有什么具体原因?
我浏览了 TI USS 库和模板代码、发现了一些函数、例如 USS_calculateVolumeFlowRate、USS_initialSearchQuad 和 USS_calibrateVFRFlowTemperature、我假设这些函数在 VFR 流量+温度校准功能中使用。 我想知道 FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_EXAMPLE 代码是否与已加载到 EVM430-FR6043中的代码相同、以及如果我使用这些函数设计我的代码、是否可以访问 VFR 流量+温度校准功能。 由于 EVM430-FR6043成功连接到超声波传感设计中心并正常工作、因此我假定电路板上加载了默认代码。 这是否与 FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_example 相同的代码/程序? 即使我使用 CCS 再次将 FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_example 代码加载到 EVM430-FR6043、电路板和 GUI 是否会像现在一样工作?
提前感谢。