This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:VFR 流量+温度校准&FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_example 代码

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1262906/evm430-fr6043-vfr-flow-temperature-calibration-fr6043_ussswlib_template_example-code

器件型号:EVM430-FR6043

您好!

我正在使用 EVM430-FR6043和超声波传感设计中心 GUI 设计燃气流量计。 当我选择 EVM430-FR6043 Gas 作为仪表选项时、VFR Flow + Temperature Calibration 会被禁用(VFR Flow + Temperature Calibration 选项卡中的每个部分都以灰色显示)。 是否有办法可以将此功能用于 EVM430-FR6043燃气表? 为什么在此模式下会阻止该校准模式? EVM430-FR6043燃气表禁用此部分有什么具体原因?

我浏览了 TI USS 库和模板代码、发现了一些函数、例如 USS_calculateVolumeFlowRate、USS_initialSearchQuad 和 USS_calibrateVFRFlowTemperature、我假设这些函数在 VFR 流量+温度校准功能中使用。 我想知道 FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_EXAMPLE 代码是否与已加载到 EVM430-FR6043中的代码相同、以及如果我使用这些函数设计我的代码、是否可以访问 VFR 流量+温度校准功能。 由于 EVM430-FR6043成功连接到超声波传感设计中心并正常工作、因此我假定电路板上加载了默认代码。 这是否与 FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_example 相同的代码/程序? 即使我使用 CCS 再次将 FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_example 代码加载到 EVM430-FR6043、电路板和 GUI 是否会像现在一样工作?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不为燃气表提供校准、因此它会显示为灰色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的答复。

    因此、GUI 提供的校准仅适用于水表/液体流量计?  

     FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_example 代码中如何使用 USS_calculateVolumeFlowRate、USS_initialSearchQuad 和 USS_calibrateVFRFlowTemperature 函数? 它们是否也仅用于水表/液体流量计?  

    此外、 FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_example 代码是否与 EVM430-FR6043附带的应用相同? 换句话说、如果我构建并加载  FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_example 代码并将其加载到 EVM430-FR6043板上、该板是否会使用 GUI 工作并输出与现在类似的值?

    谢谢!

    最小值