This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:MSP430F6779

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1257895/msp430f6779-msp430f6779

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779UNIFLASHMSP-EXP430F5529LP

大家好、

我负责 EMDC 和 EVM430-F6779。

我按照指南(来自 Design Center GUI)、 使用与 GUI 连接的 UniFlash 对 HID 桥(即 MSP-EXP430F5529LP)进行了编程。 在 EMDC 中、我只能在 GUI 的左下角看到文本"HID Connected"。

但在设置指南中、它显示为

我尝试了多个步骤、但没有获得上述显示。

我尝试检查了指南中提到的以下结果  

下面是它向我显示的内容

检查指南中的"结果"选项卡、结果如下所示

对我来说、它显示的是空选项卡、如下所示

下面是我用于将 EVM 配置为 EMDC 的连接、而不使用隔离板、因为我不是要为 EVM 提供230V 的外部电源。

下图是我与 EVM 建立连接。

若要将 EVM 正确配置为 EMDC、还应检查其他哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用 EMDC 生成的代码重新编程电子式电表、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    感谢您的支持。

    我重新编程电子式电表、并使用 UniFlash & eZ-Lite 调试器将生成的代码刷写到 EVM 板。 程序加载成功。

    但是完成上述步骤后、板上的 LCD 显示屏变为空白(未显示任何内容)。 对于万用表、我可以看到来自 HID 桥的3.3V 功率   

     下面是我遵循的连接

    我遵循的指南中提供的内容、即使它也不会显示上面列出的值。

    您能否正确指导我、以便我可以对 EVM 进行编程并将其启动到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.代码不会有 LCD 显示功能。

    2.我建议您检查硬件设置:

    • 检查 UART 端口是否正确。
    • 您是否可以在 MCU 侧的 UART 输入上看到信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    感谢您在上述问题上的帮助我现在可以看到 EMDC GUI 中的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    1.代码不会有 LCD 显示功能。

    a.我购买了 EVM 板并连接了电源后、LCD 处于工作状态、将默认代码刷入板后、LCD 显示功能缺失、如何在源代码中包括 LCD 显示功能、 在哪里可以找到 EVM430-F6779的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是此链接下的源代码:https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slaa577g/slaa577g.pdf?ts = 1692925724885

    此文档中的电表代码是旧版本。 我建议您参考 EMDC。