Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779、 UNIFLASH、 MSP-EXP430F5529LP
大家好、
我负责 EMDC 和 EVM430-F6779。
我按照指南(来自 Design Center GUI)、 使用与 GUI 连接的 UniFlash 对 HID 桥(即 MSP-EXP430F5529LP)进行了编程。 在 EMDC 中、我只能在 GUI 的左下角看到文本"HID Connected"。
但在设置指南中、它显示为
我尝试了多个步骤、但没有获得上述显示。
我尝试检查了指南中提到的以下结果

下面是它向我显示的内容
检查指南中的"结果"选项卡、结果如下所示

对我来说、它显示的是空选项卡、如下所示
下面是我用于将 EVM 配置为 EMDC 的连接、而不使用隔离板、因为我不是要为 EVM 提供230V 的外部电源。

下图是我与 EVM 建立连接。

若要将 EVM 正确配置为 EMDC、还应检查其他哪些参数?