主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-METAL、CAPTIVATE-EMC
您好
请您能否提供 CAPTIVATE-BSWP 的 CE/EU 符合性声明?
该产品显示带有 CE 标志、但 TI 网站上未提供该声明、
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
请您能否提供 CAPTIVATE-BSWP 的 CE/EU 符合性声明?
该产品显示带有 CE 标志、但 TI 网站上未提供该声明、
谢谢!
您好,Dennis
我理解您的回复、适用于产品的唯一 CE 指令是 RoHS 指令2011/65/EU。 但是、RoHS 2011/65/EU 只是一个 CE 指令本身。
CAPTIVATE-BSWP 受 RoHS 2011/65/EU 的管辖并且带有 CE 标志、因此制造商(T.I)必须为该产品起草 CE/EU 符合性声明。 这是制造商在应用 CE 标志并要求其产品符合 CE 时承担的义务之一、即起草 CE/EU 符合性声明
此义务在所有 CE 指令中明确表示、包括 RoHS 指令2011/65/EU (参考指令的第7.c 条)- 在此处访问。
Mouser USA 作为进口记录、当将产品销售到欧盟时、我们有义务(如 CE 指令所述)获得我们在欧盟市场投放的所有带有 CE 标志的产品的 CE/EU 符合性声明副本。
由于唯一适用的 CE 指令是 RoHS、因此 CE/EU 符合性声明将确认仅符合 RoHS。
有关类似 产品、请参阅下面两个 TI 提供的 CE/EU 符合性声明示例 、即触摸传感器开发工具、带有 CE 标志的产品、这些产品也仅适用于 RoHS:
-- SKU CAPTIVATE-METAL - CE/EU 符合性声明从 T.I,访问 此处
-- SKUCAPTIVATE-EMC -来自 T.I 的 CE/EU 符合性声明,访问 此处
请帮助我们满足此法律 CE 合规要求、并为 CAPTIVATE-BSWP 提供等效的 CE/EU 符合性声明
提前感谢您的支持、
克里斯
Chris、您好!
好的、我把这个帖子分享给了这位负责的工程师。 他同意 CAPTIVATE-BSWP 产品网页上缺少符合性声明。
他指出、CAPTIVATE-BSWP 仅需满足针对 RoHS 的2011/65/EU 指令、而不是 EMC 指令2014/30/EU、因为 PCB 上没有处于活动状态的器件。
他说、创建符合性声明文档大约需要2周的时间。 我让这篇帖子保持打开状态、当文档准备就绪时、我会告诉您。 对你有用吗?
您好,Dennis
感谢您的更新。 我不知道该怎么说,我就不知道该怎么说了。
我将等待 CE/EU 符合性声明。
有一个部分我在你的回答有点困惑。
您首先编写了以下文字:"他说、由于 PCB 上没有处于运行状态的器件、CAPTIVATE-BSWP 只需符合指令2011/65/EU RoHS、而不是 EMC 指令2014/30/EU。"
这对我来说似乎没问题、但是您添加的文档的屏幕截图列出了 EMC 指令和 RoHS 指令。
我认为屏幕截图不代表 EU DoC 将是什么...?
您好、Dennis、
是的、我认为 CAPTIVATE-BSWP 的 CE/EU DOC 与 CAPT-PGMR 相同。
我期待收到您的回复、
谢谢!