This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-BSWP:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-EMC, CAPTIVATE-BSWP, CAPTIVATE-METAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1245137/captivate-bswp-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:CAPTIVATE-BSWP
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-METAL、CAPTIVATE-EMC

您好

请您能否提供 CAPTIVATE-BSWP 的 CE/EU 符合性声明?

该产品显示带有 CE 标志、但  TI 网站上未提供该声明、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我被告知 CAPTIVATE-BSWP 没有有源组件、因此无需 CE/EU、只需 RoHS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis

    我理解您的回复、适用于产品的唯一 CE 指令是 RoHS 指令2011/65/EU。 但是、RoHS 2011/65/EU 只是一个 CE 指令本身。

     CAPTIVATE-BSWP  受 RoHS 2011/65/EU 的管辖并且带有 CE 标志、因此制造商(T.I)必须为该产品起草 CE/EU 符合性声明。  这是制造商在应用 CE 标志并要求其产品符合 CE 时承担的义务之一、即起草 CE/EU 符合性声明

    此义务在所有 CE 指令中明确表示、包括 RoHS 指令2011/65/EU (参考指令的第7.c 条)- 在此处访问。

    Mouser USA 作为进口记录、当将产品销售到欧盟时、我们有义务(如 CE 指令所述)获得我们在欧盟市场投放的所有带有 CE 标志的产品的 CE/EU 符合性声明副本。

    由于唯一适用的 CE 指令是 RoHS、因此 CE/EU 符合性声明将确认仅符合 RoHS。

    有关类似 产品、请参阅下面两个 TI 提供的 CE/EU 符合性声明示例 、即触摸传感器开发工具、带有 CE 标志的产品、这些产品也仅适用于 RoHS:
    -- SKU CAPTIVATE-METAL - CE/EU 符合性声明从 T.I,访问 此处
    -- SKU
    CAPTIVATE-EMC -来自 T.I 的 CE/EU 符合性声明,访问 此处

     请帮助我们满足此法律 CE 合规要求、并为  CAPTIVATE-BSWP 提供等效的 CE/EU 符合性声明

    提前感谢您的支持、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    让我来看看这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    不要忘记你;)   

    我将跟踪当时负责的工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    好的、我把这个帖子分享给了这位负责的工程师。  他同意 CAPTIVATE-BSWP 产品网页上缺少符合性声明。

    他指出、CAPTIVATE-BSWP 仅需满足针对 RoHS 的2011/65/EU 指令、而不是 EMC 指令2014/30/EU、因为 PCB 上没有处于活动状态的器件。

    他说、创建符合性声明文档大约需要2周的时间。  我让这篇帖子保持打开状态、当文档准备就绪时、我会告诉您。  对你有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis

    感谢您的更新。 我不知道该怎么说,我就不知道该怎么说了。

    我将等待 CE/EU 符合性声明。

    有一个部分我在你的回答有点困惑。  

    您首先编写了以下文字:"他说、由于 PCB 上没有处于运行状态的器件、CAPTIVATE-BSWP 只需符合指令2011/65/EU RoHS、而不是 EMC 指令2014/30/EU。"

    这对我来说似乎没问题、但是您添加的文档的屏幕截图列出了 EMC 指令和 RoHS 指令。

    我认为屏幕截图不代表 EU DoC 将是什么...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的,我相信它符合所有其他的声明文件, 例如 CAPT-PGMR。

    我将检查状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    是的、我认为 CAPTIVATE-BSWP 的 CE/EU DOC 与 CAPT-PGMR 相同

    我期待收到您的回复、
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉耽误你的时间。  我想告诉您最新情况。

    我为这些文档提交的内容在系统中丢失了一些、因此我不得不重新应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    谢谢您告诉我。 我了解。 我期待着收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否告知此待处理请求的状态?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我很抱歉。  这些请求可能需要一些时间。  我会建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    操作成功!  虽然花了一些时间、但一切都通过了系统。  现在、我需要请求在 TI 网站上正式发布此内容、这可能需要一两天的时间。  同时、我还附上了 copy.e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_CAPTIVATE_2D00_BSWP_5F00_20230828.pdf

    如果这是处理一切,我会继续,并标记这个帖子已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis

    太棒了! 感谢您的支持。 这将解析查询。