This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:水流量计的最小换能器间距?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1264169/evm430-fr6043-minimum-transducer-spacing-for-water-flow-meter

器件型号:EVM430-FR6043

我有一款水表原型设计、使用直径为15mm 1MHz 的 Audiowell 传感器、传感器之间的间距为50mm。

现在、我想 在不影响精度或流速范围的情况下尽可能减小间距。 我希望能够测量大约0到4L/m 的值、  

换能器间距是否有最小限制? 有人对此有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    减小透射器距离会对准确性产生一些影响、BTY、为什么您需要减小这种抖动?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将是已经拥挤的组件的一部分、因此越小 越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我们不会做更多由距离影响精度的测试、但合适的飞行时间将提高计量精度、您可以尝试自行进行一些测试。

    谢谢!

    此致

    约翰逊