请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6043 我有一款水表原型设计、使用直径为15mm 1MHz 的 Audiowell 传感器、传感器之间的间距为50mm。
现在、我想 在不影响精度或流速范围的情况下尽可能减小间距。 我希望能够测量大约0到4L/m 的值、
换能器间距是否有最小限制? 有人对此有任何建议吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一款水表原型设计、使用直径为15mm 1MHz 的 Audiowell 传感器、传感器之间的间距为50mm。
现在、我想 在不影响精度或流速范围的情况下尽可能减小间距。 我希望能够测量大约0到4L/m 的值、
换能器间距是否有最小限制? 有人对此有任何建议吗?