This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2121:单片信息丢失或者被擦除

Guru**** 2819545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1264983/msp430f2121-the-monolithic-information-is-lost-or-erased

器件型号:MSP430F2121

大家好、

问题:单片信息丢失或被擦除。

加电时的晶振输出频率为19.999992 MHz、满足20 MHz±10Hz 要求。 晶振输出频率在运行一段时间后为20.000092 MHz、这不符合晶振输出频率范围并会持续变化。  

关于晶体:

a:正常性能指标测试合格、频率正常。

B.产品的温度特性测试――规格文件要求温度特性≤0.5ppm,产品测试结果如下:

该产品在低温和-8到5 °C 左右以及35到50 °C 正常温度之间频率波动较大、而在温度超过50 °C 时频率恢复正常。  

C. 从产品通信和内部项目中读取数据、产品通信正常。 读取内部单片补偿数据会显示数据已被擦除(红色框中的数据变为0)。

以下是  工作产品和非工作产品的数据:

 

图1. 非工作产品单片信息

图2. 工作产品单片信息

将数据重写到不工作的单片器件后、产品温度特性频率正常。 阻抗测试在工作和不工作的单片单元的引脚上执行、未发现阻抗差异:  

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里