This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:CS_DAP_0:连接到目标时出错。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1266370/lp-mspm0g3507-cs_dap_0-error-connecting-to-the-target

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!  

我使用 LP-MSPM0G3507板。 我尝试从 CCS 刷写电路板时遇到调试器连接问题:

"CS_DAP_0:连接到目标时出错: DAP 连接错误。 这可能是器件进入低功耗模式导致的。 尝试强制外部复位。 如果错误仍然存在、请尝试强制执行 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 有关更多信息、请查看器件常见问题解答。"

在我选择引脚 PA18作为 UART 引脚之前一直保持正常。 在我使用 UART 引脚刷入后、它会启动所有这些连接问题。

正如我在数据表中看到的、PA18也是 BSL 调用引脚。 我曾尝试对内存进行出厂重置、但仍然无法连接主板进行重置。

似乎 NONMAIN 存储器已损坏。

如何将芯片重置为出厂设置? 非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    您使用的是哪个 launchpad 版本、您能为我拍照吗?

    您是否尝试将 PA18接地并接通电源?

    谢谢!

    此致

    约翰逊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 PA18直接连接到 GND 时、没有任何变化。  

    此处附上该板的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    该电路板不是最终的 RTM 电路板、这里有一些问题、您可以尝试使用最新版本的 launchpad (内部的最终芯片)进行调试、我想您不会在使用最新电路板时遇到这个问题。

    并需要以下环境:

    CCS 12.4或更高版本

    SysConfig 1.17或更高版本

    SDK 1.0或更高版本

    谢谢!

    此致

    约翰逊