主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我使用 LP-MSPM0G3507板。 我尝试从 CCS 刷写电路板时遇到调试器连接问题:
"CS_DAP_0:连接到目标时出错: DAP 连接错误。 这可能是器件进入低功耗模式导致的。 尝试强制外部复位。 如果错误仍然存在、请尝试强制执行 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 有关更多信息、请查看器件常见问题解答。"
在我选择引脚 PA18作为 UART 引脚之前一直保持正常。 在我使用 UART 引脚刷入后、它会启动所有这些连接问题。
正如我在数据表中看到的、PA18也是 BSL 调用引脚。 我曾尝试对内存进行出厂重置、但仍然无法连接主板进行重置。
似乎 NONMAIN 存储器已损坏。
如何将芯片重置为出厂设置? 非常感谢您的帮助!