This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2433: Msp430g2433进入非操作状态,当电压降至1.8V 以下,但当电压恢复到3.3V 时,仍处于非操作状态。

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1266362/msp430g2433-msp430g2433-goes-to-non-operative-state-when-voltage-drops-below-1-8v-but-when-voltage-comes-back-to-3-3v-still-it-is-in-non-operative-state

器件型号:MSP430G2433

您好!

在我们的产品中,由于某些情况下 msp430G2433电压下降至1.8V 并返回

3.3V 的电压范围、只需几微秒

,但 msp430g2433去闲逛,没有回应 留在那里。 因此我们可以将我们的产品用于其目的。

我们激活了软件看门狗 计时器,但没有使用。

如何解决这个问题,它的高优先级.

要求:一旦电压 恢复到3.3V、就需要将 MSP430恢复到运行状态