请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2433 您好!
在我们的产品中,由于某些情况下 msp430G2433电压下降至1.8V 并返回
3.3V 的电压范围、只需几微秒
,但 msp430g2433去闲逛,没有回应 留在那里。 因此我们可以将我们的产品用于其目的。
我们激活了软件看门狗 计时器,但没有使用。
如何解决这个问题,它的高优先级.
要求:一旦电压 恢复到3.3V、就需要将 MSP430恢复到运行状态