请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0G3507 您好
我是否有关于 MSPM0G MCAN 外设的问题?
我的客户使用2x LP-MSPM0G3507测试 CAN-FD 通信。
一侧是 TX、另一侧是 RX。
然而,通讯失败,和 occerd 填充错误。
我要检查此错误不是外设硬件引起的。
问题:
如果数据相同5位、MSPM0G MCAN 外设是否机制负责自动插入位?
谢谢。
GR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我是否有关于 MSPM0G MCAN 外设的问题?
我的客户使用2x LP-MSPM0G3507测试 CAN-FD 通信。
一侧是 TX、另一侧是 RX。
然而,通讯失败,和 occerd 填充错误。
我要检查此错误不是外设硬件引起的。
问题:
如果数据相同5位、MSPM0G MCAN 外设是否机制负责自动插入位?
谢谢。
GR
您好、GR、
这是什么意思?
如果数据相同、MSPM0G MCAN 外设是否有自动插入位的机械程序?
如果您尝试使用 CAN 逻辑来查看数据、或许此工具可以帮助您快速找到问题。
谢谢!
此致
约翰逊
尊敬的 Johnson:
感谢您的支持。
您是否尝试使用 CAN Logic 查看数据,或许此工具可以帮助您快速找到问题。
但我只有一个 LP-MSPM0G3507、因此无法检查。
但是、我建议第一个检查点(例如 CAN 收发器、时钟、引脚多路复用器...) 我的客户、
我的客户可以自行解决这个问题。
所以这个问题已经解决了。
谢谢你。
此致、
GR