This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:MCAN 填充错误

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1266672/lp-mspm0g3507-mcan-stuff-error

器件型号:LP-MSPM0G3507

您好

我是否有关于 MSPM0G MCAN 外设的问题?

我的客户使用2x LP-MSPM0G3507测试 CAN-FD 通信。

一侧是 TX、另一侧是 RX。

然而,通讯失败,和 occerd 填充错误。

我要检查此错误不是外设硬件引起的。

问题:

如果数据相同5位、MSPM0G MCAN 外设是否机制负责自动插入位?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    这是什么意思?

    如果数据相同、MSPM0G MCAN 外设是否有自动插入位的机械程序?

     如果您尝试使用 CAN 逻辑来查看数据、或许此工具可以帮助您快速找到问题。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的支持。

    您是否尝试使用 CAN Logic 查看数据,或许此工具可以帮助您快速找到问题。

    但我只有一个 LP-MSPM0G3507、因此无法检查。

    但是、我建议第一个检查点(例如 CAN 收发器、时钟、引脚多路复用器...) 我的客户、

    我的客户可以自行解决这个问题。

    所以这个问题已经解决了。

    谢谢你。

    此致、

    GR