This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:MSPM0的 SPI 配置示例代码

Guru**** 2131060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1266988/drv8305-q1-spi-configuration-example-codes-with-mspm0

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8305

客户正在与 MSPM0G MCU 一起为具有 FOC 控制的无传感器 BLDC 设计 DRV8305-Q1。 他们没有 DRV 和 M0方面的经验。 您能否帮助提供基于 MSPM0的 DRV8305 SPI 配置的示例代码? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 Resource Explorer 的"中间件部分"。 我们提供了电机驱动器、但对于您的电机、它们使用的是8323、而不是8305。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、您好!

    正如 Keith 提到的、SDK 中已经有一个无传感器 FOC 的示例。 您需要移植到所选的 DRV 器件:  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AK1XA2nMWsgYvGtbID89lw__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    是的、这对客户不起作用。 您能进一步帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    Keith 是社区成员、而非 TI 员工。 话虽如此、移植到所选的 DRV 器件将由客户完成。